结果:找到"架构 简图 ",相关内容433条
  • 北京君正X系列:高清无损音乐播放器应用案例
  •   优秀的播放器除了能够让用户畅享高品质音乐带给双耳无限的乐趣之外,还要让视觉与听觉同时达到巅峰享受。M1s106g的轻盈体重搭配掌心专属的72*69*16mm尺寸,让播放器实现高度便携。全新设计的金属机身,有着舒适的握持感。2.8英寸夏普高清触摸屏(640*480)搭配MTouch2.0操作系统,更为人性化智慧设计,让M1s操作起来简单顺畅,尽享真彩大世界。M1s配置8套随机封面,让你的音乐生活充满想象。  深圳市雷龙发展有限公司提供原厂技术支持,并提供君正集成电路完整解决方案,大大降低你的开发难度及开发时间,让你比同行更快一步  M1s,是围绕着“纯音机”这一概念,并针对千元级市场的需求...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: AES 256,硬件FPU,MIPS,北京君正,X2000 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-03-09 18:11:00
  • IP6862一芯三充设计方案
  • IP6862是一款英集芯全新推出的一芯双充无线充电方案,采用QFN32封装5*5MM可支持15W+15W/15W+5W+手表。支持全新1芯双充一芯三充方案科发鑫电子是英集芯一级代理商,提供全系列英集芯无线充方案开发设计运用。IP6805U5WIP68255WIP6805S全新升级5W方案外围简单效率高IP682615W磁吸单双三线圈IP6829全新IP6826升级版本,支持在线升级15W大功率IP6862一芯三充全新方案支持15W+15W+5W双快充方案IP6831-2W无线充接收方案/IP6833-5W无线接收方案。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: IP6862 多合一支无线充 手机支 发帖人:Marry 发帖时间:2023-02-22 19:53:00
  • 【实验教程14】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-AI人脸系统架构​
  • AI语音人脸识别教程——疯壳·开发板系列AI人脸系统架构AI人脸识别系统由7大块组成,分别是摄像头、CC3200、串口调试助手、路由器、公网、服务器、数据库以及百度AI组成。AI人脸识别系统的系统架构如图1.0.1所示。图1.0.1AI人脸识别系统架构图1串口调试助手向CC3200发送指令,CC3200执行相关指令并且返回执行信息。例如设备注册时,串口调试助手向CC3200发送设备注册指令,CC3200接收到指令,返回接收成功指令到串口调试助手,并且把用Authkey进行TEA加密的注册数据包通过WiFi传输到服务器,服务器接收到指令后验证通过该设备是第一次注册,并且返回一个使用Authke...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,AI人脸系统,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-12 10:58:00
  • 【实验教程11】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-AI语音系统架构
  • CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列AI语音系统架构AI语音识别系统的系统架构如图1.0.1所示。图1.0.1AI语音系统结构用户通过语音采集板卡采集到在驻极体端的语音,通过I2S接口传送到CC3200,CC3200通过wifi把采集到的语音信号发送给服务器,服务器再使用百度AI语音识别的API把语音信号传送到百度AI的服务器上;当语音识别成功后,百度AI返回识别后的字符串给到服务器,服务器又再一次通过wifi把识别到的字符串回传给CC3200,CC3200把收到的字符串,通过12864液晶屏显示出来。文件下载请点击:【1】AI语音系统架构.pdf
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,AI语音系统,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-11 11:18:00
  • 立创EDA专业版架构简图
  • 正在制作公司内部的工程师培训教程,在官方网站找不到类似,所以根据自己理解的制作了这一份架构简图,分享大家参考
  • 所属专栏: 使用教程 标签: 发帖人:ScottLin 发帖时间:2021-05-19 08:57:00
  • 希望立创eda客户端支持运行在arm架构的处理器上
  • 现在的arm架构前景广阔,而立创eda的客户端却仍然没有arm版的,希望可以尽快支持一下。(主要是想在手机上运行linux来画原理图之类的)(如果是网页套壳应用个人认为开发难度不大,如果不是,那另当别论)(仅建议、个人观点)
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: eda支持 arm arm处理器 linux系统 发帖人:PickaxeHit 发帖时间:2020-12-21 13:38:00
  • 在JLC打结构板要这么做
  • 打个结构板,打样的时候有将线路层删除,心想问里面有soldermask,pastemask,丝印,钻孔等层应该没问题,打样回来,我去,为什么只玻纤,我的铜去那。投诉申请后,回复:客服:“您昨天下午提交的一个PCB反馈板两面都是无铜的,打开您上传的GERBER文件,可以查看到是没有线路层的,没有线路层,所以做出来是无铜的。麻烦您核对下原资料,谢谢”我:截图Soldermask,Pastemask层定义客服:“没有线路层,那就不会有铜皮,没有铜皮那就不会有PAD这些。”我:“你的意思是没有线路层所以过孔之类的也不会有铜是吗?”客服:“是的"我:”那你的意思是,只要我有线路图,你们过孔无铜就可以找...
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 结 发帖人:hua01 发帖时间:2020-09-28 14:37:00
  • SRAM整体结构图
  • SRAM大多是由CMOS管组成的挥发性静态存储器。在掉电后存储器中所存数据就会丢失。随机静态存储器可以对任何地址进行读写操作,通过锁存器的原理对数据进行保存,在无操作状况下,锁存器处于稳态,保持数据稳定,不用进行周期性的电荷刷新。SRAM由基本单元构成的阵列以及外围电路构成,其中阵列的划分和外围电路的优劣对整个SRAM的性能有很大的影响。SRAM是随机存储器的一种,它由静态挥发性存储单元组成的存储阵列(或者叫内核,core)组成,其地址译码集成在片内。SRAM速度很快而且不用刷新就能保存数据不丢失。它以双稳态电路形式存储数据,结构复杂,内部需要使用更多的晶体管构成寄存器.以保存数据。SRAM...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM结 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-08 16:29:00
  • 下架EMS快递,喜迎十九大召开!
  • 一:快递下架原因:1)EMS因担心此段时间,快递速度会受到严重影响,与我司协商这段时间下架处理,直接十九大召开完毕!二:快递下架时间:十九大召开完毕据快递公司转达信息,持续到10月底!不便之处,敬请谅解!深圳嘉立创2017年10月13号
  • 所属专栏: PCB打样 标签: ems快递,下 发帖人:limeng 发帖时间:2017-10-13 10:12:00
  • 七夕,给电工们推荐一本好书《面向AMetal框架与接口的编程(上)》
  • 七夕,给TA最好的情人节礼物,不是甜言蜜语、花儿或者礼物,而是你的自身能力的增值。这里共享一下这本书的PDF电子档:面向AMetal框架与接口的编程(上).周立功单片机.pdf特别声明:此电子档只能阅读,不能私自印刷和出售!如若喜欢,请到ZLG官网购买(35元包邮)推荐理由:如果你知道单片机界、电子界的“强人”--周立功,那么这就是理由。如果你不知道,那么你应该要知道:他基本上阅读和研究过世界上400多本C语言的书籍,已经出书多达40多本精品书籍。。曾有新闻报道“上市公司即便拼尽一年利润也属于无力买房一族”。周立功教授看到这个新闻后,引发了深深的思索,这到底是为什么?是房价涨得太快,是企业的...
  • 所属专栏: 书籍推荐 标签: AMetal 框 周立功 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-08-28 19:52:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: